Als Industriemeister wirst du in leitenden Positionen in industriellen Betrieben eingesetzt und hast als Führungskraft die Verantwortung für deine Mitarbeiter und den Produktionsablauf. Deine Aufgabenbereiche als Schnittstelle zwischen Betriebsleitung und Mitarbeitern in der Produktion und auch der Verwaltung sind aufgrund deiner industriell/technischen und auch betriebswirtschaftlichen Kenntnisse sehr vielfältig.
Durch den digitalen Wandel ist die Elektrobranche DIE treibende Kraft nicht nur am Technologiestandort Deutschland sondern weltweit. Hier wird in zahlreichen Bereichen von Industrie 4.0 über Energie und Mobilität bis hin zu Gesundheit und Smart Home Zukunft gestaltet. Laut de.statista.com schwankte der Umsatz der Elektroindustrie in den vergangenen zehn Jahren zwischen 160 und knapp 200 Milliarden Euro. Zuletzt betrug der Umsatzanteil der Elektroindustrie am Gesamtumsatz des Verarbeitenden Gewerbes rund 10,3 Prozent.
Der wichtigste Bereich der Elektroindustrie ist die Automation. Dazu zählen elektrische Antriebe, Schaltgeräte, Schaltanlagen und Industriesteuerungen sowie Messtechnik und Prozessautomatisierung. Rund ein Viertel des Branchenumsatzes wurden im Jahr 2020 in diesem Bereich erzielt.
In den vergangenen sechs Jahren verzeichnete die Branche einen Anstieg des Exportwerts elektrotechnischer und elektronischer Erzeugnisse aus Deutschland. Im Jahr 2020 betrug er über 203 Milliarden Euro. Damit gehört die Elektroindustrie zu den größten Exportbranchen in Deutschland. Die wichtigsten Lieferländer der Elektroindustrie sind China, die USA und Frankreich. Mit der Erhöhung des Exportwertes nimmt ebenso der Importwert hierzulande zu - im Jahr 2020 wurden Erzeugnisse im Wert von rund 190 Milliarden Euro nach Deutschland eingeführt.
Produkte „made in Germany“ von Mikrochips über feinmechanische Erzeugnisse aus der medizinischen oder optischen Industrie bis hin zu Flugzeugen sind nach wie vor international stark nachgefragt.
Zudem zählt die Elektroindustrie zu den Innovationsbranchen Deutschlands. Im Jahr 2019 beliefen sich die Forschungs- und Entwicklungsausgaben der Branche auf über 19 Milliarden Euro. Beim deutschen Patentamt wurden allein im Bereich "Elektrische Maschinen und Geräte, elektrische Energie" in den vergangenen fünf Jahren jeweils rund 7.000 Patente angemeldet.
Industriemeister Elektrotechnik (IHK) planen und managen die Produktion, übernehmen die Projektplanung zum Beispiel im Anlagenbau (Neubau, Umbau, Erweiterungsbau von Maschinen und Anlagen) und sorgen für einen reibungslosen Produktionsablauf. Hierzu leitest du deine Mitarbeiter an und bildest zukünftige Fachkräfte aus. Du bist unter anderem verantwortlich dafür, dass Umwelt- und Arbeitssicherheitsstandards eingehalten werden, organisierst und optimierst Arbeitsabläufe, verantwortest die Qualitätskontrolle, planst Budgets und sorgst dafür, dass diese eingehalten werden und vieles mehr.
Wo im Berufsalltag deine Tätigkeitsschwerpunkte liegen hängt davon ab, ob du eher in der Montage, der Produktionsplanung, der Arbeitsorganisation etc. eingesetzt wirst. In der Regel sind Industriemeister Elektrotechnik jedoch zu einem meist großen Teil ihrer Arbeitszeit mit organisatorischen und planerischen Tätigkeiten, wie der Optimierung von Produktionsabläufen, der Arbeitsplanerstellung und dem Erfassen des Betriebsmittelbedarfs etc. beschäftigt.
In der Regel arbeiten Industriemeister Elektrotechnik (IHK) in Deutschland der Elektroindustrie und erhalten hier häufig den Tariflohn, der sich nach dem Tarifvertrag gemäß dem „Entgeltrahmenabkommen“ (ERA) richtet. Je nach Qualifikation wirst du in eine entsprechende Tarifgruppe eingestuft und bekommst meist ein Einstiegsgehalt der Stufe E 8, das sind je nach Bundesland zwischen 2.400 € bis 3.500 € brutto im Monat, bei größeren Unternehmen sind auch Einstiegsgehälter in E10 oder E11 denkbar mit 3.200 € bis 5.500 € brutto im Monat. Eine genau Übersicht findet du bei der IG Metall.
Du siehst also, der Weg vom Facharbeiter zur Führungskraft lohnt sich!
Um Industriemeister Elektrotechnik (IHK) mit dem Schwerpunkt Automatisierungstechnik und Informationstechnik zu werden, musst du eine Prüfung bei der IHK, der Industrie- und Handelskammer, ablegen. Diese Prüfung ist bundeseinheitlich organisiert, das heißt die Prüfung findet in ganz Deutschland an den gleichen Tagen und zur gleichen Zeit statt und alle Prüfungsteilnehmer erhalten die gleiche Aufgabenstellung.
Der Abschluss “Industriemeister (IHK)“ bzw. „Bachelor Professional (CCI*)“ wird im deutschen und europäischen Qualifikationsrahmen (DQR bzw. EQR) wie der Bachelor auf Niveau 6 von insgesamt 8 Stufen eingeordnet. Somit erhälst du mit bestandener Prüfung zum/zur Industriemeister/in (IHK) auch die allgemeine Hochschulzugangsberechtigung UND du kannst dich ohne zusätzliche Prüfung gemäß § 7 Abs. 2 der Handwerksordnung (HWO) in deinem Berufsstand selbstständig machen. Auch eine Weiterbildung zum Technischen Betriebswirt (IHK) ist möglich.
Als Industriemeister (IHK) stehen dir somit viele Möglichkeiten offen, deine Karriere zu gestalten!
*CCI = Chamber of Commerce and Industry